结果:找到"开源 蓝牙 心率监测 运动手环 外部FLASH读写",相关内容1000条
- 人工模拟降雨
- 主要管路采用防锈衬塑镀锌管设计制造。*采用旋转下喷式喷头,铜质镀镍材质,3种不同规格的喷头,叠加式喷头可模拟自然降雨。*模拟降雨系统设备控制系统采用闭环自动控制技术,配备了高灵敏雨量计,以终端实际降雨参数控制降雨过程,即以实际测量的雨量值与实验设定置之差变步长无限逼近设定值来控制调节雨强。*控制方式采用手动控制和自动控制。*控制器采用便携式人机交换触摸控制,实现全部触摸控制降雨;控制器带数据采集存储功能,可U盘存储数据,可将上位机软件内嵌于其他软件平台。人工模拟降雨情境展示集成软件根据人工模拟降雨情境展示的项目需求,我们公司定制开发人机交互软件与操作者进行情境展示,通过实际操作,传感器实时监...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-23 10:00:00
- DZZS-地中蒸渗系统
- JB-DZZF-02型杠杆式土壤蒸渗仪是我公司在现代电子技术、土壤物理学和微气候学等学科领域不断深入发展的基础上,为测定农田蒸腾蒸发和地下水-土壤水转化而研发生产的一种更系统更综合的标准实验设备。其通过对被测土壤(原状土或人工配置实验土)水循环的记录分析,以研究农作物的耗水规律和SPAC系统中水分运移转化规律。该仪器采用先进的高分辨率称重系统,配置了智能数据采集器和信号传感器,可同时检测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温。空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理、记录储存,做到了数据采集的高速化、准确化和人性化,大大提高了工作效率,降低了劳动强...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-22 14:50:00
- 地下水监测系统
- 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
- 【智能穿戴开发教程5】开源蓝牙心率防水运动手环-OLED屏幕显示
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列OLED屏幕显示Lcd屏幕显示1相关简介本次Lcd屏幕显示是采用SSD1306。SSD1306是一个单片CMOSOLED/PLED驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有128segments和64Commons组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。SSD1306中嵌入了对比度控制器、显示RAM和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有256级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000串口,I2C接口或SPI接口。我们本次就是使用软件模拟I2C接口控制LCD屏幕。2硬件设计下图是我们的LCD屏幕的接口,这里使...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 OLED 屏幕显示 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 15:04:00
- 【智能穿戴开发教程4】开源蓝牙心率防水运动手环-电池电量检测
- 蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列电池电量检测1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模/数转换器或者模数转换器,是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。我们DA14580集成一个高速超低功耗的10位通用模数转换器。可以工作于单端模式也可以工作于差分模式。ADC模块有一个1.2V的电压校准器,作为满量程的参考电压。该ADC模块是10位动态模数转换,转换时间为65ns;最大的采样率为3.3MHz;超低功耗(在100KHz的采样速率下典型供电电流为5uA);有单端与差分两个输入比例;有4个单端或者2个差分输入通道;电池检测功能;斩波器功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 电池电量检测 智能穿戴 开发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 11:44:00
- 【智能穿戴开发教程3】开源蓝牙心率防水运动手环-外部Flash读写
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列外部Flash读写1SPI+简介本节中,我们将使用DA14580自带的SPI+来进行对外部Flash的读写操作。SPI(SerialPeripheralinterface),串行外围设备接口,是是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线NSS。我们DA14580的这个SPI+接口支持...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 外部FLASH读写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 17:42:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
- 【智能穿戴开发教程1】开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
- 疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环套件检测教程内容简介本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。具体分为以下几个步奏。1、将Jlink与手环主板相连接手环主板的Jlink调试口如下图所示。图1Jlink口的4根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD和SWC。将Jlink调试口的4根线与Jlink的排针一一对应相连接。Jlink的图片如下图,从左到右分别是SWC、SWD、GND、3.3V和5V。(Jlink上面也有标志)图22、下载测试代码(1)按照文档《开发环境搭建》安装SmartSnippets,创建工程。(2)打开SmartSnippets。图...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 套件检测 智能穿戴 开发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 13:59:00
- 开源外骨骼-动力外骨骼测试
- 断续更新:视频引用不成功。。。。。我发地址把测试视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1B7qr/
- 所属专栏: 开源设计 标签: 开源外骨骼 外骨骼测试 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-12-15 05:14:00
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 穿戴式手环 智能手表 运动手表 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
返回